24.01.2024
网络技术是汇聚一切的中心点。
作为网络产品集群的负责人,Stephan Langer 负责巴鲁夫的网络技术。在这次采访中,他谈到了客户需求、未来的挑战以及最令他兴奋的话题。
网络技术(即系统之间的连接)多年来一直占据着自动化行业的主导地位。市场是如何发展的?
回顾过去,我们可以看到几项令人振奋的发展。现场总线技术出现于三十多年前。其理念是:建立一个基础设施,将数据从传感器传输到控制器,从而使网络自动化成为可能。最初,每个控制系统供应商都提供专有的总线系统。然而,标准化的呼声越来越高。随之而来的是向 Profibus 或 Devicenet 等标准化现场总线的过渡,最后是工业以太网--一种基于以太网技术的现场总线。如今,我们正处于工业物联网(IIoT),因此我们不仅面临着将操作技术 (OT) 整合到通信中的挑战,还面临着将信息技术 (IT) 整合到通信中的挑战。我们希望将两个世界连接起来,为此还必须进一步发展网络技术。只有这样,我们才能实现最重要的目标:提高效率。
这意味着什么?
对于用户来说,尽可能高效地运行系统变得越来越重要。我的机器处于什么状态?环境如何?我需要做些什么来避免可能出现的停机?只有掌握了关键信息,我才能回答所有这些问题。因此,我依赖于数据,以及快速、轻松地记录、传输和分析数据的能力。
这就是网络技术发挥作用的地方?
没错。无论是光学、感应式还是超声波:巴鲁夫的传感器一直都能产生信号。其结果可以是过程数据,也可以是提供环境和状态信息的越来越多的运行数据。不过,我们也很早就意识到,我们必须提供方法,确保信号在所需的时间、质量和数量内到达需要的地方。这就意味着要在 OT 和 IT 中做到这一点。因此,我们专注于IO-Link标准,实现现场与控制系统之间的无缝通信。简而言之,网络技术完善了我们在数据生成、传输和处理领域的产品系列。因此,我们可以为客户提供完整的解决方案。巴鲁夫的网络产品组合可为客户提供全面的解决方案。
巴鲁夫的网络技术产品组合包括用于现场总线技术的各种网络模块、I/O 模块和交换机。
巴鲁夫产品组合中哪些产品尤为重要?
我们为现场总线技术提供各种网络模块。产品组合还包括 I/O 模块,它是控制系统与传感器、执行器和机器之间的接口。此外,开关可确保用户复杂网络中的数据到达目的地。
关键词用户。在网络技术方面,客户的驱动力是什么?
国际标准在各个层面都非常重要。标准化不仅能保证同质化和质量,还能使网络安全问题日益成为焦点。此外,对客户来说,速度和获取各种组件的能力也仍然非常重要。
巴鲁夫是如何满足这些要求的呢?
我们已经明确定位了我们希望在工业层面达到的标准。我们还确保我们的产品组合重点突出,同时提供广泛而优质的产品系列。优势之一:我们在标准、安全和软件领域拥有丰富的专业知识。在巴鲁夫,全球有 100 多名软件开发人员与产品开发紧密合作,以确保组件也能满足软件方面的所有要求。在这方面,我们确实处于有利地位。
让我们展望一下未来:网络技术将走向何方?
如果有一个标准化的网络,即所有 OT 和 IT 领域的通信协议,岂不美哉?这个问题已经在业界思考了一段时间。然而,只有将各种标准相互结合起来,才有可能实现这一目标。
开放接口标准 OPC(开放平台通信)将在未来发挥重要作用。单对以太网也是如此。这是以太网的进一步发展,使传输速度更快,传输距离更远。还有云控制问题。如果控制系统进入云世界,这也将对未来的网络技术产生影响。
纯种自动化专家:Stephan Langer,网络产品组负责人,在自动化行业工作超过 25 年。
最后,问一个个人问题。您已在自动化行业工作超过 25 年。您工作的动力是什么?
很简单,我是一个纯种的自动化工程师笑.在求学期间,我就对系统和机器的控制非常着迷。那正是我的世界--从那时起我就一直沉浸其中。推动我前进的是行业的不断发展。而事实上,我们巴鲁夫也是其中的一员,并开发了相应的解决方案。这简直太有趣了。