产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

07.04.2022

积极的业务发展

巴鲁夫实现了创纪录的销售

积极的业务发展

凭借5.04亿欧元的总销售额,这家传感器和自动化专家在2021年财政年度取得了创纪录的业绩。

2021年对传感器和自动化专家巴鲁夫来说是特殊的一年:不仅第四代家族经营的公司庆祝了其100周年,而且巴鲁夫还首次突破了5亿欧元的销售门槛。"这对我们来说是一个重要的里程碑。我们对在困难的总体条件下取得这一成果感到非常自豪。我们要感谢巴鲁夫的全球团队,"总经理Katrin Stegmaier-Hermle说。在整个集团公司中,销售额从上一年的4.1亿欧元增长到5.04亿欧元,增长了23%。所有地区的营业额都以两位数的幅度增长。亚太地区是增长的动力:与前一年相比,那里产生的营业额增长了37%,达到9600万欧元。

始终如一的进一步发展

"我们已经做了功课。总经理弗兰克-诺能曼(Frank Nonnenmann)说:"我们组织的发展方向将继续设定为增长。"去年,我们完成了开发和生产网络的调整,并将生产集中在匈牙利和中国的两个主要生产基地。我们继续坚持不懈地将我们在诺伊豪森的总部扩展为一个创新和能力的中心"。截至2021年12月31日,巴鲁夫在全球38个地点雇用了3600名员工,比2020年增加4%。

增长动力电动车

巴鲁夫去年在其核心行业--汽车工业、机器人和机械与设备工程--的销售额得以增加。"我们去年实现了一些重大项目,从而扩大了我们的批量业务,"Nonnenmann解释说。巴鲁夫也在继续推动其多元化发展:与包装、食品和饮料行业客户的销售额增长了27%。电动汽车,特别是电池生产,也是一个增长的动力,销售额增长了50%。

明显的数字化推动

巴鲁夫陪伴客户走过数字化制造之路。"但客户生产的数字化不仅为我们带来了巨大的增长潜力,"总经理Florian Hermle解释说。"我们也在审视我们自己的进程,并加强网络化的全球合作。全球联网的团队可以迅速做出有针对性的反应"。他补充说,这也体现在公司处理电子元件市场紧张局势的方式上。"为了最大限度地减少对客户的影响,我们在2021年很早就成立了一个全球工作组。Nonnenmann说:"它将公司所有部门的专家联系在一起,并以最佳方式将可生产的数量分配给客户订单和交货优先级。此外,该公司还迅速挖掘了更多的供应来源,并开发了较少依赖稀缺电子元件的产品变种。

对传感器和自动化解决方案的强劲需求

尽管面临种种挑战,2021年的成功创造了一个良好的起点:上一财年末的进货订单比2020年12月高出44%,全球对巴鲁夫的传感器和自动化解决方案的需求仍然很高。该公司计划进一步扩大主要系列生产基地的制造能力。此外,全球供应商基地将被扩大,物流和运输网络将更紧密地与市场的区域需求相结合。

"我们是在一个高度不确定的时期运作。乌克兰的战争--一个位于欧洲中部的国家--影响着我们所有人,"斯特格迈尔-赫姆勒解释说。由于世界范围内的电子元件供应瓶颈,乌克兰战争及其对全球经济的影响,以及大流行病的进一步发展方向不明确,管理层对具体预测保持谨慎态度。"我们将尽一切努力,尽可能灵活地应对这种情况,并为我们客户的利益着想,"Hermle说。

关于巴鲁夫公司

巴鲁夫于1921年在诺伊豪森成立,在全球拥有3600名员工,代表着工业自动化领域的创新技术、质量和跨行业经验。作为传感器和自动化专家,第四代家族企业提供全面的高质量传感器、识别、网络和软件解决方案组合。

2021年,巴鲁夫集团的销售额约为5.04亿欧元。除了位于诺伊豪森的中央总部外,巴鲁夫在全球各地都有销售、生产和开发基地,并在68个国家设有38个子公司和其他机构。这保证了客户在全球范围内快速获得产品,并直接在现场提供高质量的建议和服务。

Downloads

能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续