产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

25.07.2024

印度正在蓬勃发展

经济不断增长,自动化市场也同步发展

巴鲁夫印度团队在新办事处落成典礼上巴鲁夫印度团队参加新办事处落成典礼

印度是世界上人口最多的国家,其中三分之二的人口年龄在35岁以下。这意味着印度拥有巨大的人口和经济资源。庞大的劳动适龄人口使次大陆不仅在国际劳动力市场上具有吸引力,而且对生产者来说也是如此:印度提供了一个巨大的国内市场用于购买商品和服务。凭借约 7% 的平均经济增长率和 4.1 万亿美元的经济产出,印度成为全球第五大经济体,也是金砖国家(与巴西、俄罗斯、中国和南非并列)的成员之一。与许多西方社会不同,印度不必担心如何招聘技术工人以保障国家的经济福祉。相反,公共辩论的焦点是如何为每年进入劳动力市场的众多工人创造就业机会。而自动化行业就是一个重要的就业驱动力。


点燃蜡烛,庆祝新的开始。

印度自动化市场

自动化行业被认为是印度一个有前景的增长市场,无论是销售还是作为投资地点。预计在未来五年内平均年增长率约为14%。

巴鲁夫自动化印度公司总经理 Uday Bhalchandra 博士对此持乐观态度:"鉴于目前的良好形势,我相信 2027 年后市场将更强劲增长,因为我们预计最近宣布的大型投资项目,如电池制造、半导体制造和大规模钢铁行业项目将投入运营。”他之所以乐观,是因为工业物联网(IIoT)领域已经有了显著改善,这影响了整个制造和生产物流链的发展、生产和管理。

“整体来说,制造业在印度也变得更加智能化,”Uday Bhalchandra 博士强调,并补充道:“人、机器和设备之间的连接是一个不可阻挡的趋势。”巴鲁夫印度公司总经理坚信:“通过使用自动化技术,印度可以提高生产力、降低成本、创造就业机会,并加强其在全球竞争中的地位。”


贴近客户

巴鲁夫自 2019 年起成立了自己的印度子公司。在此之前,巴鲁夫在印度市场通过间接方式开展业务 20 多年。2019 年,巴鲁夫整合了销售伙伴及其熟悉产品的员工。

如今,巴鲁夫印度自动化公司在全国各地拥有约 50 名同事。亚太区副总裁 Thomas Sattes 解释道:“巴鲁夫始终将客户置于其活动的中心。因此,贴近客户对我们来说非常重要。”他补充说:“次大陆的选址也因此而选择:巴鲁夫的专业知识随时随地快速可用。”

在西北部的马哈拉施特拉邦(Maharashtra),浦那(Pune)是印度汽车工业的三个重要中心之一。许多自动化公司和研究与开发设施都位于这里。由于巴鲁夫在印度为许多汽车行业客户服务,因此巴鲁夫印度公司总部设在此地。距离浦那不远的是仓库,它位于经济大都市孟买附近,这是次大陆最重要的港口城市。

VDMA 印度分公司总经理 Rajesh Nath、巴鲁夫亚太地区副总裁 Thomas Sattes、巴鲁夫总经理 Florian Hermle 和巴鲁夫印度分公司总经理 Uday Bhalchandra 在开幕式上。VDMA 印度公司总经理 Rajesh Nath 、巴鲁夫亚太区副总裁 Thomas Sattes 、巴鲁夫总经理 Florian Hermle 和巴鲁夫印度公司总经理 Uday Bhalchandra 在开幕式上。

印度南部卡纳塔克邦(Karnataka)的“花园城市”班加罗尔(Bengaluru)是印度第三大城市。近年来,它已发展成为该国最重要的 IT 中心之一,被称为“印度硅谷”。钦奈(Bengaluru)位于孟加拉湾,是泰米尔纳德邦(Tamil Nadu)的首府。“印度的底特律”传统上是印度汽车生产的中心。软件开发在该市也扮演着重要角色。巴鲁夫印度公司从这两座城市为南部的客户提供服务。次大陆北部的客户由德里办事处提供服务。巴鲁夫印度公司在该国西部的崛起工业中心艾哈迈达巴德(Ahmedabad)也设有办事处。


印度对巴鲁夫的重要性

巴鲁夫印度公司总经理 Uday Bhalchandra 博士强调:“巴鲁夫决定在印度设立自己的子公司,时机非常合适。”他指出,巴鲁夫印度公司已经连续两年成为集团增长最快的亚太地区地点,且增长趋势仍在继续。

印度团队的规模计划在年底前翻一番。5月初,巴鲁夫印度公司庆祝了其五周年,并搬入位于浦那市中心的新公司总部以示庆祝。新办公场所面积约为 17,000 平方英尺,为不断壮大的团队提供了充足的空间,并设有最先进的技术和培训中心,以及体验中心。

知识是成功的关键

巴鲁夫的工程师具有高度的行业专业知识,可以在技术应用方面提供专业建议。为确保技术上的与时俱进,他们积极采用新技术,并接受持续培训。Uday Bhalchandra 博士强调:“我们的目标不仅是让我们的解决方案保持最新,还要预测未来的行业趋势。”他补充道:“我们希望继续站在技术进步的前沿,并始终满足市场需求。”例如,人工智能的日益广泛使设计自动化流程更加复杂,但也更加有效和富有成效。作为专家提供最佳建议需要的不仅是技术知识,更重要的是了解客户需求。因此,全球各地之间的沟通尤为重要。许多客户的业务遍及全球,巴鲁夫确保他们能够从任何地方获得良好的支持。最后,知识管理还包括将专业知识保留在公司内部。换句话说,就是留住员工。因此,巴鲁夫非常重视员工的福祉和满意度。

致力于体育运动

在浦那,人们对乒乓球运动充满热情,巴鲁夫印度公司也致力于这项运动。例如赞助比赛以促进地区层面的竞争。同时,这也为运动员提供了比赛的机会,为参加更高级别的比赛做好准备。此外,巴鲁夫印度公司还赞助了 2023 年马哈拉施特拉州(Maharashtra)乒乓球锦标赛的筹备训练营,并通过为参赛者提供奖品和礼物进一步支持比赛。最终,来自当地乒乓球俱乐部(浦那地区乒乓球协会)的几名选手去年取得了重大成功。

对于巴鲁夫而言,印度是一个成功的故事,在极佳的条件下参与次大陆的蓬勃发展。

能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续