产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

22.09.2024

"我们希望保证客户未来的安全

巴鲁夫德国汽车行业销售主管 Bernd Klotz 在采访中谈到了当前电池生产所面临的挑战、巴鲁夫提高效率的解决方案以及合作中信任的重要性。

巴鲁夫德国汽车销售部门主管 Bernd Klotz

克洛茨先生,电池被认为是交通和能源转型的关键技术。需求在不断增长,应用领域也在不断扩大。这对生产有何影响?

电池片的生产规模越来越大,产量也越来越高。越来越多的试验工厂已发展成为所谓的千兆工厂或正在发展过程中。而且是在很短的时间内。生产商面临的挑战,也是我们许多客户面临的挑战,就是如何在成本压力不断增加的情况下保持竞争力。而且是在一个快速增长的市场中。

自动化在其中扮演什么角色?

事实上,高水平的标准化自动化在电池生产中正变得越来越重要。这是因为在欧洲许多地方都缺乏这方面的人才,而且这方面的专业知识往往仍然有限。自动化流程有助于提高内部生产能力,同时保持始终如一的高质量。这样做的目的是保证最大限度地利用产能,并最大限度地减少停机时间。

你们与不同的客户密切合作。在电池方面,他们目前特别关注什么?

首先是区域化趋势:主要经济区都希望更加独立,包括电池生产。此外,众所周知,西方国家的许多行业都存在熟练劳动力短缺的问题,而亚洲则占据了 90% 以上的市场份额。

不确定性是另一个主要问题:在生产商方面,全球政治和经济形势的不确定性、相关补贴、投资推迟和能源成本上升。

在终端客户方面,电池技术的快速发展也存在不确定性。简单地说:我今天购买的电动汽车明天还能用吗?

答案是什么?

事实上,技术发展日新月异。无论是电池的成分、设计还是尺寸,电池世界都在不断进步。目前,电池业务在某些领域正在衰退,一些电动交通项目正在推迟或取消。尽管如此,巴鲁夫仍然看好电动汽车的未来,尤其是作为德国经济重要支柱的电动汽车。因此,作为传感器和自动化专家,我们更有必要时刻关注客户当前的生产流程,并通过高度自动化使其尽可能高效。

因此,合作发挥着重要作用。

当然。还有相互信任。在巴鲁夫,我们希望客户能够面向未来。为此,我们不仅为客户提供高技术标准的产品,还为他们提供高度的灵活性、强大的问题诊断能力以及数十年的自动化技术经验。

本地、区域和全球。作为值得信赖的顾问,我们在早期阶段就与客户进行技术讨论,使他们能够持续优化流程,实现数字化生产,并将我们最新的电池片生产解决方案集成到他们的系统中,尽可能提高效率。

具体是哪些解决方案?

我们的客户包括来自欧洲和亚洲的各种领先机械制造商和电池生产商。我们与这两家企业密切合作,为他们提供用于电池生产的高端传感器和系统。从电池生产到成品电池组。这使得巴鲁夫成为电池领域元件和解决方案的领先供应商之一,并拥有全面的产品组合。

我们在电池生产的各个阶段都有代表。从材料混合开始,到涂覆和干燥、压延和电池组装,再到电池最终加工和模块及电池组组装。例如,在高温条件下进行的电池最终处理过程中,我们与 IO-Link 兼容的传感器无需大量布线即可监控温度,并确保条件的一致性。在机器上,状态监测解决方案可确保风扇或传送带等的平稳运行。这又回到了尽量减少停机时间的话题上。我们的解决方案可以降低成本,提高整个系统的效率。

您已经在巴鲁夫工作了23年:在巴鲁夫的电池发展史上,有哪些里程碑式的成就令您特别自豪?

到目前为止,电池生产技术在很大程度上由亚洲市场决定。巴鲁夫很早就开始与亚洲公司合作,以便在亚洲市场定位 RFID 和 IO-Link 等新技术。现在,我们在一个持续增长且潜力巨大的市场中发挥着技术驱动作用,是全球领先的供应商之一,尽管燃烧技术有所衰退,但我们的销售趋势非常乐观。这自然让我们倍感自豪。

您认为哪些主题将在未来占据市场?

就电池生产而言,材料短缺和供应瓶颈仍将是主要问题。可持续发展和节能也是如此,毕竟这也是巴鲁夫许多产品的目标。

然而,从电池的更长生命周期来看,回收利用同样令人兴奋:试点项目已经开始着手在长期内利用机器人技术进一步实现这一通常仍为手工操作的过程的自动化。此外,还有电池交换站--换句话说,汽车电池不是在这里充电,而是在这里交换。我们在亚洲也有客户使用我们在这方面的解决方案。

您最喜欢的工作是什么?

显然是接近我们的客户--电池制造商和机械制造商。只有通过这些密切的关系和合作,我们才能共同开发未来的技术,推动亚洲以外的电池市场向前发展。这简直太有趣了!


您想了解有关电池生产的更多信息吗?

能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续