产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

30.09.2024

我们的解决方案就像一把钥匙

Roman Vracko 是巴鲁夫视觉产品经理。在这次采访中,他解释了工业图像处理的各种优势,尤其是在面对复杂任务时,以及为什么定制解决方案在相机技术中如此重要。

Roman Vracko 是巴鲁夫视觉产品群经理

Vracko 先生,工业图像处理正日益影响着生产过程的自动化。什么时候使用基于摄像头的传感器技术才有意义?

当其他传感器达到极限时(笑)。光学质量控制就是典型的图像处理应用实例。比如,它能提供所有组件是否安装正确或表面是否有损坏的信息;而光学测量距离、形状或尺寸则是另一个重要领域。总的来说,视觉系统可以说在处理复杂任务时表现尤为突出,例如,当我想同时有效地记录多个参数,如颜色、图案识别和钻孔间距时。

这在哪些行业尤为常见?

对工业图像处理要求最高的行业包括医疗技术、生命科学、制药行业、包装、食品饮料、半导体行业和(内部)物流。不过,在巴鲁夫,我们的机器视觉产品也曾在体育或钻石等非工业领域进行应用,但这些都是例外。有一点是肯定的:应用领域多种多样。

Roman Vracko 是巴鲁夫视觉产品经理

人工智能和机器学习如何改变机器视觉领域?

人工智能(AI)和机器学习正在对机器视觉领域产生重大影响。人工智能支持的算法可以更高效地分析和处理图像。它们能够识别人类和传统图像处理算法难以识别的模式和异常。这意味着许多图像处理任务可以实现自动化,从而提高效率并减少人为错误。这在制造和质量控制领域尤其有用。机器学习模型可以从新数据中学习,并适应不断变化的条件。这提高了机器视觉系统的灵活性和准确性。

总之,人工智能和机器学习正在彻底改变机器视觉技术,大大扩展其性能和应用范围。

去年秋天,机器视觉组件供应商 Matrix Vision GmbH 更名为 Balluff MV GmbH。工业图像处理在巴鲁夫的产品组合中扮演什么角色?

非常重要。工业图像处理的起源可以追溯到 20 世纪 70 年代。Matrix Vision 公司已在这一领域深耕近 40 年,尤其是在计算机辅助图像信息评估方面。随后,标准接口 USB 和千兆以太网的推出实现了图像信号的实时传输。智能相机的开发刻意保持了简洁性,这也使终端用户的配置变得更加容易,这就是 Matrix Vision 和巴鲁夫之间联系的由来。自 2017 年以来,Matrix Vision 与巴鲁夫集团在基于摄像头的传感器技术领域形成了互补。我们的目标是在国际上进一步拓展和推广我们的联合产品。

具体是哪些产品和解决方案?

一方面是所谓的带 USB 接口的嵌入式模块相机,这种相机不仅体积小、结构紧凑,而且能耗低。我们发现,手持式设备越来越成为一种趋势,任何员工都可以轻松操作,尤其是在医疗诊断或勘测技术领域。坚固耐用的千兆位以太网摄像机则非常适合在恶劣的工业环境中使用。

使用 GigE Vision 是 2006 年发布的一项接口标准,巴鲁夫是该标准制定委员会的成员,积极参与了该标准的制定。采用 PCI(外围组件互连)Express 接口的相机可为用户提供最高的数据吞吐量和最佳性能。哪种解决方案适合哪种工业应用不能一概而论。

关键词:定制。为什么定制解决方案在摄像技术中如此重要?

之所以如此重要,是因为应用领域千差万别。对于某些应用来说,空间是决定性因素,而对于其他应用来说,则可能是能耗或特殊的物流环境条件。如果摄像机在室外使用,它必须能够经受住各种气候条件的考验;在皮肤科医生的皮肤镜中,它必须具有特别好的色彩还原能力。这就提出了一个问题:如何优化各自的应用?哪些组件可能需要修改?

巴鲁夫如何帮助客户应对这些挑战?

在巴鲁夫,我们的双脚都牢牢地踩在技术基础上--我们的标准产品。如果客户需要特殊设计或界面等,我们可以在一定程度上灵活调整。

我们希望了解客户的应用,为他们提供全面的建议,并共同找到最佳解决方案。这正是我们在该领域丰富的专业知识所能提供的帮助。在我们的业务部门 定制设计与工程 (CDE),能够更进一步,从产品构思到实施,一站式为客户提供摄像机产品的定制改装和特殊开发服务。

具体是怎样的呢?

在第一阶段,我们进行修改或配置,重新组合现有的解决方案。如果这还不够,我们会与客户建立开发合作关系,通常会开发出定制产品。这样就能像钥匙开锁一样,与对应的应用相匹配。

您能举一个具体的例子吗?

举个研究方面的例子:作为联邦食品和农业部(BMEL)资助项目的合作伙伴,我们与弗劳恩霍夫工艺工程和包装研究所 IVV(Fraunhofer Institute for Process Engineering and Packaging IVV )共同开发了一种用于自动清洗储罐的摄像头,它满足了机械、能耗和接口方面的特殊要求。

我们已经谈到了人工智能。用户目前还需要关注哪些其他主题?
对于我们的许多客户来说,扩展波长光谱正变得越来越重要。我们的答案是 紫外相机 或新型 采用短波红外技术传感器的新型工业相机简称 SWIR,利用短波红外范围。另一个主题:三维图像处理。 这使得空间三维可视化成为可能,从而可以根据物体的位置、大小和方向进行自动决策。当然,还有目前影响整个行业的价格压力。为此,我们推出了全新的 "自动化一步到位"(Automation Ready)的相机概念,并将在即将举行的 VISION 展会上展出。

能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续