04.07.2023
创新与微型化的结合
巴鲁夫在慕尼黑附近的诺伊贝格(Neubiberg)技术中心与客户合作,为物联网应用设计高精度智能光电测量系统。
1989 年是新的开始,也是意义深远的变革之年。位于德国巴伐利亚州诺伊贝格的慕尼黑传感器技术有限公司(STM)作为德国联邦国防军大学(University of the Bundeswehr, the German Armed Forces)的附属公司成立了。其目的是提供极小尺寸的光电传感器,在此之前,市面上还没有类似产品。这里的极小是指边缘长度仅为 0.3 至 0.4 毫米的 LED 芯片,装在直径为 2 毫米的小外壳中,或用 M3 螺丝连接。Edgar Melzner 与 Hans-Dieter Ließ 教授共同开发了一种技术,将锯切晶片制成的 LED 和光电二极管连同套管一起放置在特殊的载体上。通过专利工艺,用光学环氧树脂制成的透镜被直接浇铸在上面。这就做出了特种传感器。后来这种工艺后来得到了进一步发展,哪怕放到如今的市场上,依旧是极具开创性的。
从开发合作到成为一体
凭借其独特的产品组合,STM 及其 50 名员工于 2014 年成为巴鲁夫集团的一员。此前,两家公司已在开发领域开展过合作。2020 年底,STM 创始人 Edgar Melzner 在经历了多年的成功发展后,作为项目经理退休。他的继任者 Michael Greif 博士将把这里打造成一个卓越中心。如今,公司有 100 多名员工,生产客户定制的光学传感器和标准光学产品,并广泛应用于各种工业领域。Michael Greif 博士致力于在保持创新优势的同时,使工厂结构适应强劲增长的需要。时至今日,许多新产品创意仍在慕尼黑的卓越中心不断涌现。
因此,巴鲁夫慕尼黑的工作重点是进一步开发巴鲁夫集团内部的技术。凭借多年的专业经验和以客户为中心的发展理念,该基地成为生产和物流网络的理想补充,推动创新解决方案的发展,并为新产品的推出提供支持。
生产基地经理 Michael Greif 博士一直致力于将巴鲁夫慕尼黑发展成为卓越中心。
致力于开发工程
研发主管 Florian Furtmayr 博士总结了这一工艺的特殊之处:"我们并不是一开始就将 LED 模块装入外壳,而是从我们购买的切割晶圆元件上制作芯片。我们自己进行定制设计和制造。"这还包括不同技术世代的必要放大单元。Florian Furtmayr 博士是一位执着的物理学家,热爱新的挑战。巴鲁夫慕尼黑生产基地的高水平开发和生产深度使其成为可能。
用于 LED 生产的透镜封装过程中的生产设备展示
模块化设置,选择更自由
模块化设置确保了传感器头可以根据需要与其他技术模块相结合。由于采用了可变光学器件,客户可以选择任何合适的光源。例如这个包括 650 纳米范围内的红光或 1,480 或 1,550 纳米范围内的近红外光。后两种波长的光会被水吸收,因此更容易测量液体。"
"这对我们实验室自动化和制药行业的客户来说尤为重要。他们必须对血液等含水物质进行分析,而我们定制的光学传感器恰好能满足他们的要求,"项目经理 Michael Greif 博士说。这位拥有博士学位的物理学家深谙此道,在他的博士论文中就已经深入探讨了光学领域的棘手问题。八年来,他在慕尼黑生产基地提出了许多富有创意的想法。
配置空间
除光学传感器头外,还需要放大器或处理器。这是一个封闭系统,通过控制单元或 IO-Link 与后端进行通信,以实现结果的可视化。物理学家解释说:"我们为客户提供了很大的配置空间,例如芯片功率和位置、透镜几何形状、放大器单元和外壳设计,以及所需的电缆长度。”
仔细聆听
只有为客户提供了精确满足其要求的解决方案,项目合作才算完成。"这主要涉及有关应用几何形状的问题: 是反射光还是透射光?使用哪种波长的光?信号处理的类型在解决测量任务中也起着核心作用,"项目经理补充道。
"速度至关重要 "是现场的主旋律
射线跟踪和实时评估光斑等现代模拟方法有助于开发团队更快地找到合适的设计方案。由于在原型开发中使用了 3D 打印技术,因此可以把给客户看样品的时间从几个月缩短至几天。在实验室中,客户的配置被重新创建,以追踪发射器和接收器的最佳组合。根据客户的要求,我们会推荐最合适的放大器设置,或者定制开发放大器。
在大约 230 种不同的传感器头中,将近有一半源自巴鲁夫慕尼黑公司的研发,由自主研发的高度专业化机器制造,可通过巴鲁夫在线商城购买目录商品。其余的则是客户定制的解决方案。近年来,客户对定制化的需求激增。因此,巴鲁夫成立了专门的销售部门,负责 "客户定义工程"(CDE),以专家的方式与潜在客户接触并讨论他们的问题。举例来说: 如果需要耐真空等性能,那么是应该使用 PEEK 还是使用聚四氟乙烯作为外壳材料?"光电传感器 "产品线经理 Christiane Maier 说:"我们一直处于 CDE 和标准产品之间的灰色地带,"她是一位直言不讳的分析师,以 "客户至上 "为宗旨,也没有不重视业务。
射线追踪等现代模拟方法加快了开发团队的设计进程。
巴鲁夫光电产品集群
巴鲁夫有两个研发高精度微型光电传感器的基地("光电传感器产品集群"):分别是位于公司总部的诺伊豪森(Neuhausen)和慕尼黑附近的诺伊贝格(Neubiberg)。产品经理提供了一些指导:"慕尼黑生产基地的核心优势在于其短周期思维和以客户为导向的敏捷开发方法。巴鲁夫的优势在于将成都和韦斯普雷姆的生产网络与阿瓜斯卡连特斯的生产网络理想地结合在一起,阿瓜斯卡连特斯的生产流程适用于大批量生产,而诺伊豪森或诺伊贝格的能力中心则根据客户的具体要求进行细化工作。”