16.06.2023
进一步实现增长
巴鲁夫营业额再创新高
传感器和自动化专家连续第二次取得创纪录的业绩。2022 财年的总营业额为 5.67 亿欧元。
进一步增长的坚实基础:在 2022 财年结束之际,传感器和自动化专业公司凭借高额订单积压和全球三大地区的积极发展,再次实现了销售额的增长。"董事总经理 Katrin Stegmaier-Hermle 表示:"尽管面临一些挑战,但我们很高兴继 2021 年之后再次取得创纪录的业绩。我们为公司历史上的这一里程碑感到自豪,并感谢所有员工的高度敬业精神。"在美洲、欧洲、中东和非洲以及亚太地区,销售额从上一年的 5.04 亿欧元增至 5.67 亿欧元,增长了 13%。截至 2022 年 12 月 31 日,巴鲁夫在全球 38 个地区拥有 3,703 名员工,比 2021 年增加了 4%。
强化全球网络
"通过扩大我们在三个地区的生产能力,巴鲁夫继续保持增长势头,我们也正为此创造必要的条件,"董事总经理 Frank Nonnenmann 说,“我们正在加强生产、研发基地和物流的全球网络:巴鲁夫投资约 5,000 万欧元,在墨西哥阿瓜斯卡连特斯市 (Aguascalientes)建设新的生产设施。智能工厂计划于今年秋季投入运营。巴鲁夫还在扩建匈牙利维斯普雷姆(Veszprém )的生产基地,增加生产面积并新建一个现代化物流中心。位于中国成都的大批量生产工厂也在扩建,生产水平不断提高。"Nonnenmann 补充:"我们在全球三大地区的供应链区域化正在全面展开。这使我们能够拥有稳定的全球供应链并缩短交货时间,从而也进一步推进了可持续发展问题。"
位于诺伊豪森的创新能力中心
巴鲁夫继续不断扩大其位于诺伊豪森的总部,使之成为一个创新和能力中心。新的行政和研发大楼计划于 2024 年投入使用,届时将提供约 500 个现代化工作岗位。此外,还将对现有大楼进行翻新。欧洲、中东和非洲地区的新物流中心计划于 2026 年建成。"Stegmaier-Hermle 说:"我们很高兴诺伊豪森市政府对我们的建筑项目持开放态度,我们可以继续规划阶段的工作。作为一家家族企业和诺伊豪森最大的雇主,我们正在对公司总部进行投资,以便在未来的自动化行业中继续提供有吸引力的工作岗位。”
注重多样化
2023 年,公司计划继续扩大客户群。重点将放在食品和包装行业,以及汽车行业的替代驱动和电动汽车电池生产上。此外,除了生产工业自动化的标准组件外,公司还越来越重视开发传感器和机器视觉的定制解决方案。凭借在机器视觉领域的专业技术和深厚的行业知识,巴鲁夫也已成为半导体行业和生命科学领域领先供应商的技术供应商。
产品创新
巴鲁夫继续利用其战略孵化计划(SIP)开发新的业务创意。这些计划类似于初创企业,在公司内部推动创新,注重速度和始终如一的客户导向。由此产生的解决方案,如用于动态库存管理的智能重新排序系统或用于机器、系统和流程状态监测的状态监测工具包 (CMTK),现已被众多客户采用。
巴鲁夫看到了图像处理领域产品的增长机会,特别是将这些传统自动化技术与信息技术相结合。"我们的新型 BVS IdentSensor 就是一个很好的例子。它具有用于智能状态监测的附加功能,扩展了传统的数据传输。我们首次使用 MQTT(消息队列遥测传输)作为接口。用于物联网通信的集成开放式网络协议可在传感器和服务器之间实现自动、简单的数据交换,"董事会经理 Florian Hermle 说。"这样,客户就能更轻松地了解整个工厂的当前状态"。
积极展望未来
虽然去年整个行业都受到了全球电子元件短缺的影响,但巴鲁夫目前的市场形势和交付能力都在显著缓解:在国际项目团队的努力下,关键元件不足的情况从去年就持续减少到了最低水平。同时,大部分产品又有了库存。去年年底的订单量比 2021 年 12 月的订单量高出 8%。 尽管总体形势依然严峻,但传感器和自动化专业公司仍积极展望未来。作为公司 2023 年的目标之一,可持续发展已牢牢扎根于日常工作中。Stegmaier-Hermle 表示:"我们今天的思考和行动都是为了明天。除了气候保护之外,经济和社会问题也是我们关注的重点。"一个中央协调办公室将使已经启动的措施透明化,并有条不紊地推行新措施。
创纪录的 2022 年:传感器和自动化专家巴鲁夫在上一财年的总销售额达 5.67 亿欧元。
关于巴鲁夫
巴鲁夫于 1921 年在德国诺伊豪森成立,在全球拥有 3,900 名员工,代表着工业自动化领域的创新技术、质量和跨行业经验。作为领先的传感器和自动化专家,这家第四代家族企业提供全面的高品质传感器、识别、工业网络和软件解决方案组合。
2022 年,巴鲁夫集团的销售额约为 5.67 亿欧元。除了位于德国诺伊豪森的总部外,巴鲁夫还在全球各地设有销售、生产和研发机构,并在 61 个国家设有 38 家子公司和其他代理机构。这保证了客户能够在全球范围内快速获得产品,并直接在现场获得高质量的建议和服务。