登录

登录您的账户,查询专属价格。

忘记密码?
注册

如果您已与我们取得过联系并在系统中创建过客户编号,我们会将其自动关联至您的新账号。

注册
产品
服务与支持
行业和解决方案
企业

14.09.2017

巴鲁夫将两家公司并入集团

巴鲁夫家族通过整合两家公司发展并进一步扩大了其数字化专长

巴鲁夫将两家公司并入集团

三家公司的总经理向员工通报了整合情况(从左起):Uwe Furtner、Erhard Meier(Matrix Vision)、Florian Hermle、Katrin Stegmaier-Hermle、Michael Unger(Balluff)、Michael Wäschle和Joachim Mettenleiter(iss)。


位于斯图加特的iss创新软件服务有限公司和位于奥本韦勒的Matrix Vision有限公司现在是位于Neuhausen auf den Fildern的传感器和自动化专家的一部分。

诺伊豪森--2017年9月14日--巴鲁夫正在通过同时进行两项收购来进一步扩大公司的数字化专长。位于斯图加特的软件公司iss创新软件服务有限公司(iss)和位于Backnang附近Oppenweiler的机器视觉先驱Matrix Vision有限公司(MV)现已成为传感器和自动化专家的一部分。经过约六个月的谈判阶段,相应的合同于7月和8月签署。160名员工将加入这家家族企业,而位于斯图加特-维英根和奥本韦勒的工厂将继续保留。

收购加强战略导向

集团中的两家新公司丰富了巴鲁夫在两个关键领域的核心能力:软件开发和机器视觉。因此,整合构成了公司战略方向的一个重要组成部分。巴鲁夫总经理Florian Hermle说:"特别是,我们的网络技术与两家公司的软件专长相结合,有助于我们更好地从单一来源提供整体的自动化解决方案,"。"Iss和Matrix Vision的专业知识及其员工将帮助我们更好更快地利用数字化的主要增长机会,并扩大我们在硬件和软件方面的投资组合。"

加强软件专业知识

iss专注于软件开发的工具、测试系统、流程和标准化。至于巴鲁夫本身,汽车和供应商行业是这家成立于1996年的公司及其60名员工最重要的客户群体。在巴鲁夫集团内部,iss公司将承担内部软件专家的职能,因为这家来自斯图加特-拜兴根的公司带来了大量的经验,例如来自汽车工业的嵌入式系统领域。"我们公司已经有25名软件开发人员,"Hermle说,"但我们正在不断扩大我们在数字化方面的能力,为此我们迫切需要更多的专家。非常具体地说,它是关于开发开放的软件平台。未来我们将更加需要这些,以便为我们的客户提供整体的自动化解决方案。"

"我们非常高兴现在成为巴鲁夫集团的一部分,"Iss的两位总经理之一Joachim Mettenleiter说。"巴鲁夫无疑是行业数字化的领航者之一,现在有许多非常具有挑战性和令人兴奋的任务在等待着我们。我相信,与巴鲁夫软件部门的同事一起,我们将在未来几年内做出很多事情,并使巴鲁夫在工业4.0的环境中比现在走得更远"。

扩大机器视觉领域的投资组合

Matrix Vision公司的产品组合补充了巴鲁夫集团在一个迄今为止发挥着相对较小作用的领域的产品:基于摄像头的传感器技术,在专家圈子里也被称为机器视觉。该公司成立于1986年,其100名员工专门从事工业图像处理领域的图像采集器、标准工业相机、智能相机、视频传感器、嵌入式系统和软件的开发和销售。"我们已经与Matrix Vision公司建立了四年的成功发展伙伴关系,"Hermle说。"我们两个基于摄像头的产品系列之一来自Matrix Vision。因此,我们已经知道,我们是一个非常好的匹配,我们的产品系列可以完美地互补"。软件话题在Matrix Vision公司也非常重要:100名员工中约有30人主要从事工业环境中的图像处理软件开发。 "因此,通过Matrix Vision,我们正在扩大我们在基于摄像头的传感器技术领域的产品范围和我们在软件开发方面的能力,"Hermle解释说。

Matrix Vision公司的技术总经理Uwe Furtner也认为:"巴鲁夫和我们是非常匹配的。通过多年的合作开发,我们非常了解对方,我们的产品范围没有重叠,而是完美互补"。Furtner还认为,加入巴鲁夫集团后,Matrix Vision在销售和为客户提供服务方面有很大的机会。"我们的许多客户在世界各地都有生产基地,并期望从他们的供应商那里得到本地支持。对于Matrix Vision公司来说,以我们的公司规模,这迟早会变得很困难,但有了全球服务、销售和物流网络,我们自然会有完全不同的机会。"

巴鲁夫在2016年的销售额增加了3.3%,达到3.78亿欧元(上一年:3.66亿欧元),并且在2017年上半年有一个非常成功的开始,销售额增长了21.8%。包括这两个新加入的员工在内,巴鲁夫在全球37个地点拥有3,550名员工。虽然巴鲁夫已经收购了Iss创新软件服务的100%,但Matrix Vision公司25%的股份仍由以前的股东持有。公司对持续创新的高度重视也反映在2016年13.7%的销售额被投入到研发中。全球约有300名开发人员正在研究工业自动化的传感器、识别和网络解决方案。

三家公司的总经理向员工通报了整合情况(从左起):Uwe Furtner、Erhard Meier(Matrix Vision)、Florian Hermle、Katrin Stegmaier-Hermle、Michael Unger(Balluff)、Michael Wäschle和Joachim Mettenleiter(iss)。

关于巴鲁夫公司

巴鲁夫于1921年在Neuhausen auf den Fildern成立,在全球拥有3550名员工,代表着工业自动化领域的进步、质量和跨行业经验。作为传感器和自动化专家,第四代家族企业为整体系统解决方案提供创新的传感器、识别和网络技术及软件的全面组合。2016年,巴鲁夫集团的销售额约为3.78亿欧元。除了位于Neuhausen auf den Fildern的中央总部外,巴鲁夫在全球范围内有多个生产和开发基地,并拥有37家自己的子公司。这保证了客户在全球范围内快速获得产品,并直接在现场提供高质量的建议和服务。

关于Matrix Vision

Matrix Vision公司于1986年在Backnang附近的Oppenweiler成立,是德语市场上最大的机器视觉部件供应商之一。作为视觉先锋,该公司在工业图像处理领域提供广泛的图像采集器、工业相机、智能相机、视频传感器、嵌入式系统和软件。对于特殊要求,Matrix Vision还与有经验的合作伙伴一起开发客户特定的解决方案,从单个部件到完整的功能单元。Matrix Vision公司有100名员工,2016年的销售额为1500万欧元。

关于公司 iss创新软件服务

iss创新软件服务有限公司成立于1996年,为汽车和自动化技术领域的软件系统开发(如数据库应用、开发环境或网络应用)以及工程服务提供服务。服务范围从战略规划、分析、概念和设计到实施。ISS创新软件服务在2016年创造了近600万欧元的销售额,拥有60名员工。

Downloads

能耗标签
能耗标签

EPREL - 欧洲能源标签产品数据库

免费试用产品

要在购物车中添加免费样品,我们需要删除购物车中的所有普通产品。您确定要继续