Accesso

Effettuare il login per entrare nella sezione MyBalluff

REGISTRATI COME AZIENDA

Verificheremo se disponi già di un numero cliente con noi per collegare il tuo nuovo account online con esso.

Registrati

Contatto e Assistenza

Prodotti
Settori Industriali e Soluzioni
Servizi
Azienda

12.04.2021

Lo specialista dell'automazione Balluff festeggia il 100° anniversario

Un secolo di innovazioni

Balluff festeggia il suo 100° anniversario

L'azienda del Baden-Württemberg fornisce approfondimenti sulla sua storia aziendale di 100 anni e mostra come l'innovazione e la tradizione vadano di pari passo.

Neuhausen a. d. F. - Tutto iniziò nel 1921 con un'officina di riparazione per biciclette, motociclette e macchine da cucire. Oggi Balluff è un fornitore leader di soluzioni di sensori e automazione. L'azienda, con sede a Neuhausen auf den Fildern, celebra quest'anno il suo 100° anniversario. E lo sta facendo in un momento in cui non è possibile festeggiare come al solito. "Invece delle date di presenza, qui ci affidiamo chiaramente ai formati digitali. Siamo orgogliosi di ciò che la nostra azienda ha raggiunto nel secolo scorso e siamo entusiasti di tutto ciò che deve ancora venire. Ecco perché vogliamo commemorare la storia di Balluff e osare dare uno sguardo al futuro", dice l'amministratore delegato di Balluff Katrin Stegmaier-Hermle.

Storie di 100 anni di spirito innovativo

Per accompagnare gli interessati in questo viaggio nel tempo, Balluff ha creato un sito web dell'anniversario su cui vengono raccontate numerose storie delle pietre miliari dell'azienda durante l'anno dell'anniversario: I testimoni contemporanei dicono la loro, vengono presentati i progetti attuali, i dipendenti e le sedi, e gli esperti del settore commentano i temi importanti per il futuro. "In 100 anni succedono molte cose. Non solo abbiamo lanciato numerosi nuovi sviluppi, ma ci siamo anche spostati con i tempi come azienda", dice l'amministratore delegato di Balluff Florian Hermle. Oggi, Balluff è ancora un'azienda familiare: Florian Hermle e Katrin Stegmaier-Hermle sono pronipoti del fondatore dell'azienda Gebhard Balluff. Oggi dirigono l'azienda insieme a Frank Nonnenmann, che è succeduto a Michael Unger l'anno scorso.

Da officina a specialista dell'automazione globale

L'officina di riparazione fondata da Gebhard Balluff nel 1921 si è evoluta in un'impresa artigianale che inizialmente produceva pezzi torniti e fresati. Questo è cambiato a metà degli anni Cinquanta. Fu allora che Balluff sviluppò un sistema di controllo elettrico per macchine utensili che inviava segnali al sistema di controllo per attivare o terminare un processo. La sfida: il prodotto doveva funzionare nell'ambiente di una macchina utensile - dove si trovano trucioli e refrigeranti. Il prodotto è stato un successo, il mercato è cresciuto e così anche l'azienda. Alla fine degli anni sessanta, apparvero gli interruttori di prossimità induttivi, e con essi si passò dai prodotti meccanici a quelli elettrici. Ancora oggi, questo passo è una base importante per lo sviluppo della tecnologia di automazione di Balluff.

Nel corso degli anni, sono stati aggiunti sempre più prodotti e sviluppi: Gli interruttori di prossimità induttivi sono stati seguiti da pietre miliari dello sviluppo dei prodotti come i primi sistemi RFID negli anni ottanta o i trasduttori di spostamento magnetostrittivi e i sistemi di misurazione dello spostamento codificati magneticamente nei primi anni 2000. L'introduzione di IO-Link come prima interfaccia digitale standardizzata a livello di sensore/attuatore ha segnato l'ingresso dell'azienda nell'Industria 4.0 nel 2006, mentre i sistemi di telecamere intelligenti hanno ampliato le competenze di identificazione dell'azienda nel 2016. Dal 2017, l'azienda ha spinto di più sulle soluzioni di digitalizzazione. "Il software è un componente centrale per le buone soluzioni di automazione. Molti prodotti non possono più fare a meno del software", dice Florian Hermle. "In futuro, vogliamo creare sempre più strutture che supportino il processo di sviluppo del software. Perché con l'aiuto del software, i dati possono essere facilmente accessibili a sistemi di livello superiore. In questo modo, i dati diventano informazioni preziose sulla base delle quali si prendono le decisioni".

Nei suoi 100 anni di storia aziendale, Balluff ha fatto il salto da un'officina a un'azienda di medie dimensioni e infine a un'impresa globale. Oggi, circa 3.600 dipendenti in 68 paesi lavorano per Balluff. Ci si aspetta che il team globale continui a guidare l'azienda in futuro. "Siamo orgogliosi di ciò che abbiamo raggiunto, ma non dobbiamo sederci soddisfatti; dobbiamo essere sempre affamati di qualcosa di nuovo", dice Florian Hermle.

Alla pagina dell'anniversario

Potete scoprire di più sulla storia dell'azienda Balluff e sui piani per il futuro sul sito web dell'anniversario: www.100-jahre-balluff.de

L'azienda Balluff

La storia di successo di Balluff inizia esattamente 100 anni fa con la fondazione di un'officina di riparazioni meccaniche di precisione a Neuhausen a. d. F., in Germania. Oggi, in occasione del suo 100° anniversario, l'azienda globale con i suoi 3.600 dipendenti in tutto il mondo è sinonimo di tecnologia innovativa, qualità ed esperienza intersettoriale nell'automazione industriale. In qualità di specialista di sensori e automazione, l'azienda a conduzione familiare di quarta generazione offre un portafoglio completo di soluzioni di sensori, identificazione, rete e software di alta qualità. Nel 2019, il gruppo Balluff ha registrato un fatturato di circa 469 milioni di euro. Con 38 filiali e altre agenzie in un totale di 68 paesi, Balluff garantisce una rapida disponibilità globale dei suoi prodotti e un'alta qualità di consulenza e servizio direttamente in loco.

Downloads