Service et support

Capteurs Intelligents avec Fonctions Intelligentes

Fournir et relier des informations supplémentaires à l'aide de capteurs universels et intelligents

Avec le Smart Automation and Monitoring System (SAMS), nous proposons une valeur ajoutée en enrichissant nos produits de fonctionnalités et de plages de mesure supplémentaires. Le système ne se contente pas de remplir les fonctions connues en premier lieu mais va bien au-delà et permet de surveiller les processus et même les installations.

Afin de faciliter le travail avec les différentes fonctions et de les harmoniser entre les différents produits, nous avons standardisé nos caractéristiques lors du développement du SAMS. Ainsi, par exemple, la vibration dans les capteurs inductifs et dans l'indicateur de position numérique se trouve toujours aux mêmes adressages.

Les caractéristiques intelligentes des capteurs comprennent une multitude de nouvelles possibilités pour l'automatisation de vos machines et installations.

Surveillance des vibrations comme fonction des Smart Sensors

La surveillance des vibrations vous fournit des informations pertinentes sur les déséquilibres de l'appareil lui-même, mais aussi de l'ensemble de l'installation. Des vibrations trop importantes peuvent entraîner des pannes de machines si elles ne sont pas détectées. Les Smart Sensors du Smart Automation and Monitoring System vous en avertissent, ce qui permet d'effectuer à temps des analyses et des entretiens plus précis.

Garder un œil sur la température des capteurs

L'une des fonctions supplémentaires de nos appareils est le contrôle interne de la température. En tenant compte de certains facteurs physiques, comme la réaction différente des appareils encapsulés aux variations de la température ambiante, il est possible de tirer de précieuses conclusions. Les augmentations de température peuvent être détectées à temps et être contrées.


Diagnostic par LED : le contrôle intelligent dans l'industrie

Les appareils SAMS sont équipés de LED multicolores afin de fournir des signaux clairs. À cet égard, il est possible de choisir librement entre le standard Balluff et le standard NAMUR pour le réglage de l'éclairage. La configuration de l'appareil et la sélection des deux réglages peuvent être effectuées très simplement via IO-Link. Les différents états des Smart Sensors sont attribués à une couleur spécifique. Par exemple, lorsqu'un appareil nécessite une maintenance, un signal lumineux bleu permanent est envoyé ; lorsque le signal est de mauvaise qualité, le capteur s'allume en orange.

Détection des appareils ("Device-Discovery") : Localisation des capteurs et appareils installés

Les Smart Sensors et Devices sont équipés d'une fonction "Device Discovery". Sur demande, une commande est envoyée au capteur, ce qui a pour effet de le faire clignoter en bleu pour le localiser. La durée du clignotement peut être réglée individuellement jusqu'à 30 min.

Qualité du signal des Smart Sensors

La qualité du signal est donnée sous la forme d'un pourcentage compris entre 0 et 100 %.

Elle peut non seulement être un indicateur utile lors de l'installation, mais aussi aider à la maintenance prédictive.


Aide au réglage en cas d'inclinaisons divergentes

Lors de l'implémentation du système, une "position de référence" doit être apprise au début. Ainsi, les écarts par rapport à la position définie peuvent ensuite être détectés et signalés. Cela vous permet de garantir en permanence la position correcte du capteur. Si, par inadvertance, le capteur est déréglé, cette fonction peut être utilisée comme aide au réglage.


Détection de l'humidité dans l'industrie

Pour savoir que l'humidité n'est pas bonne pour les appareils électriques, vous n'avez pas besoin d'un système additionnel car c'est inclus dans le SAMS. Il est utile d'être informé dès que de l'humidité est détectée à un endroit à l'intérieur de l'appareil. Si l'humidité pénètre dans l'appareil, une alarme se déclenche. L'appareil peut ainsi être remplacé avant que la machine ne tombe en panne, ce qui permet d'éviter des frais de réparation élevés et des pertes de production.

Surveillance du courant et de la tension

Avec cette fonction, les Smart Sensors vous permettent de détecter dès que la plage de tolérance de la tension nominale est dépassée ou sous-dépassée, c'est-à-dire qu'il y a une sous-tension ou une surtension.

Les courts-circuits sont également détectés et signalés. Grâce à ce message, le dépannage de la machine ou de l'installation concernée peut être entrepris rapidement et efficacement.


État des conditions environnementales extrêmes

Ce statut vous indique dès qu'un produit se trouve dans des situations environnementales extrêmes et depuis combien de temps cet état a été mesuré. Vous pouvez fixer vous-même des valeurs limites et définir pour les paramètres respectifs à partir de quand ces grandeurs mesurées sont considérées comme des conditions extrêmes. Des sources de données secondaires sont également utilisées à cet effet, comme par exemple les vibrations, la température interne et l'humidité.

Compteur électronique

Le compteur électronique peut compter n'importe quel signal binaire présent dans l'appareil. Il compte jusqu'à une limite réglable et peut être remis à zéro automatiquement ou manuellement selon le mode configuré.

Compteur de cycle de démarrage pour la surveillance des processus de démarrage

Le compteur de cycle de démarrage, également appelé compteur de cycle de démarrage, surveille chaque démarrage de machine. À chaque démarrage de l'entreprise, le nombre est augmenté d'une unité. Il est ainsi possible de surveiller le nombre de fois qu'une machine ou une installation est démarrée et arrêtée au cours d'une période donnée.


Délai du signal

Afin d'éviter des changements indésirables, prématurés ou fréquents dus à la transmission des signaux des capteurs, il est possible, grâce à la temporisation du signal, de modifier un signal binaire (délai de mise en marche/arrêt ou one-shot). Il ne doit pas nécessairement s'agir du signal de commutation d'un capteur. Cette fonction permet également, par exemple, de n'appliquer le vibreur ou le résultat d'un bloc logique qu'après un certain délai. La seule condition est qu'il doit s'agir d'un signal binaire.

Surveillance de la vitesse des signaux des capteurs

Pour surveiller la vitesse des signaux des capteurs, il faut d'abord définir une fenêtre temporelle que vous pouvez déterminer individuellement selon vos besoins. Cela vous permet de savoir si les signaux sont enregistrés et traités dans les délais impartis. Vous pouvez ainsi détecter directement les retards de signaux indésirables et y remédier.



Connexions logiques par blocs logiques

Les données et signaux disponibles peuvent être reliés logiquement entre eux et fournir ainsi de nouvelles informations. Il est possible d'utiliser jusqu'à quatre signaux par bloc et quatre blocs au total et de les relier entre eux. Si les entrées du bloc ne sont pas utilisées, elles peuvent simplement être laissées libres. Toutes les entrées non utilisées sont ignorées, ce qui signifie que seules deux valeurs peuvent être reliées entre elles, par exemple. Tout signal d'entrée booléen peut être utilisé pour la connexion. Le résultat d'un bloc peut être utilisé comme signal d'entrée pour un autre bloc. Les combinaisons logiques AND / OR / NOR / XOR sont disponibles.


Configuration et réglage des broches

Cette fonctionnalité des Smart Sensors semble simple, mais elle a du potentiel : la broche 4 est toujours une sortie numérique et la broche 2 permet de choisir entre une sortie numérique, une entrée numérique ou une sortie analogique. Il est ainsi possible, par exemple, d'utiliser ce composant sans IO-Link, en envoyant les signaux de commutation et de mesure directement à la broche 2.


Comptage des heures de fonctionnement des machines et des installations grâce aux Smart Sensors

Le compteur d'heures de fonctionnement de nos Smart Sensors compte en principe chaque seconde, mais enregistre l'état de manière dynamique en commençant à chaque minute (ou après 2, 4, 8 à 12 minutes). Il est également possible de faire passer le compteur en mode statique. Dans ce cas, l'état n'est enregistré que toutes les 12 minutes et la mémoire est ainsi préservée. En mode statique, il est ainsi possible d'enregistrer les heures de fonctionnement sur une période pouvant aller jusqu'à 20 ans. Au total, trois compteurs différents sont disponibles : Temps depuis la dernière mise en service, un compteur total et un compteur à réinitialisation manuelle.

Statistiques de base

Les fonctions statistiques de base permettent d'utiliser n'importe quel objet de données de processus comme valeur d'entrée pour l'analyse statistique, à l'exception des valeurs booléennes. Cela permet par exemple de calculer directement sur le lieu d'utilisation du capteur le minimum ou le maximum, la moyenne ou encore la moyenne mobile de la grandeur d'entrée sélectionnée.

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider. Contact par email: [email protected]


Balluff SAS

17 Boulevard Robert Thiboust
Batîment Le Triade II
77700 SERRIS

Contact par email:
[email protected]

Ligne téléphonique:
+33 (0) 164 111 990