Dachlenkungssteuerung in einer Industriehalle
Case Study
Lesezeit: Minuten
Das Gewicht, von einem Kubikmeter nassen Schnees auf den Dächern von Hallen oder anderen großen Gebäuden, kann bis zu 800 kg betragen. Das ist ein gewaltiges Gewicht, dessen nicht rechtzeitige Beseitigung zum Einsturz der gesamten Konstruktion führen kann. Eine solche Situation hat nicht nur materielle Verluste zur Folge, sondern kann auch rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.
Die Überwachung der Durchbiegung eines Daches ermöglicht es, gefährliche Situationen zu verhindern und unvorhergesehene Kosten zu vermeiden.
Die Ausgangssituation
Ein skandinavischer Hersteller von Türen und Fenstern (Holzbau) mit etwa einem Dutzend großer Hallen bat uns, eine Lösung zur Automatisierung der Dachdurchbiegungsüberwachung vorzuschlagen.
Das Problem
Das größte Problem im Winter war die Kontrolle der Schneedecke auf den Flachdächern der Produktionshallen. Bisher wurde dies manuell durchgeführt: Ausgewählte Mitarbeiter kletterten auf das Dach, um festzustellen, ob ein Schneeräumungsunternehmen hinzugezogen werden musste.
Die Lösung
Wir schlugen den Einsatz eines Fahrers vor, der die Aufgabe hatte, die lineare Position der Dachtragkonstruktion im Verhältnis zum Boden des Gebäudes absolut zu messen. Die Umsetzung dieser Lösung dauerte etwa 2-3 Tage. Die sensiblen Durchbiegungspunkte der Dachkonstruktion wurden mit Messsystemen ausgestattet, die aus BTL7 Fahrwagen-Sets, einem berührungslosen Magneten und einer digitalen Anzeige bestehen.
Der BTL in der installierten Anwendung zeigt die aktuelle Durchbiegung der Dachkonstruktion an. Wenn nach starkem Schneefall die optimalen Werte überschritten werden, leitet die technische Crew ein Schaufelteam ein, um Bauschäden und eine daraus resultierende Katastrophe zu verhindern.
Wir haben verwendet:
BTL7-P511-M0050-P-S32,
BTL5-P-5500-2,
BKS-S 32M-00,
BDD-AM 10-1-P,
BAE PS-XA-1W-24-025-002.
Der BTL, in der installierten Anwendung, zeigt die aktuelle Durchbiegung der Dachkonstruktion an. Wenn nach starkem Schneefall die optimalen Indikatoren überschritten werden, leitet die technische Crew ein Schaufelteam ein, um Bauschäden und die daraus resultierende Katastrophe zu verhindern.
Der größte Vorteil dieser Lösung ist der Straßentreiber BTL7 selbst, der in einem breiten Temperaturbereich von -40 bis +85°C arbeiten kann und eine hohe Messgenauigkeit gewährleistet. Das Gerät ist resistent gegen Witterungseinflüsse, hohe Luftfeuchtigkeit und Staub, wie sie in der Industrie häufig vorkommen.
Wie funktioniert es?
Die Lösung überwacht die Durchbiegung des Daches auf effiziente Weise. Sobald die Schneeschicht zu dick wird, erzeugt die Überwachungseinheit ein Alarmsignal und sendet es an die für die Überwachung zuständigen Personen. Auf diese Weise hat das technische Personal in einer Situation, die ein Eingreifen erfordert, die nötige Zeit zu reagieren.
Derzeit können wir diese Parameter online kontrollieren. Wir können auch Alarme für den Moment des Überschreitens der zulässigen Durchbiegung einstellen - dazu müssen die Fahrer nur an ein CMTK-Modul angeschlossen werden.
Der Benutzer erhält eine E-Mail-Warnung oder sieht ein blinkendes Signal. Eine solche Lösung ermöglicht die gleichzeitige Kontrolle vieler Objekte - alle von einem Punkt oder Computer aus.
Vorteile für den Kunden
Die ständige Überwachung der Dachablenkung ermöglicht eine direkte Fernkontrolle der Situation. Wenn die Schneedecke nicht groß ist, ist es nicht notwendig, die Dienste von Schaufelunternehmen in Anspruch zu nehmen. Dies führt zu Einsparungen beim Winterdienst für Industriegebäude.
Der größte Vorteil ist jedoch die Vermeidung von Schäden an Dächern und Gebäuden und damit die Vermeidung von Katastrophen.
Wo kann diese Lösung eingesetzt werden?
Unsere Lösung kann in jeder Industrieanlage mit einer großen Nutzfläche und einer Stahldachkonstruktion eingesetzt werden. Sie eignet sich auch für die Positionskontrolle von Brücken und Zugbrückenrampen, die entweder durch ein mechanisches oder hydraulisches System angehoben werden.
Wenn Sie mit ähnlichen Problemen konfrontiert sind wie die in diesem Artikel beschriebenen oder wenn Sie die Produktionsprozesse in Ihrem Unternehmen verbessern möchten, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren.
Verwandte Themen
Schlüsselwörter
- Case Study
- Innovationen
- Effiziente Produktion
Author
Wir sind Ihr Partner für innovative Lösungen in der industriellen Automation. Mit unserer Leidenschaft verbessern wir schnell und ergebnisorientiert Ihre Wettbewerbsposition. Mit unserer 100-jährigen Firmengeschichte und mehr als 60 Jahren Sensorerfahrung ist Balluff weltweit führend und einer der leistungsfähigsten Hersteller von Sensortechnik.
14 Beiträge
Kommentar
Beliebte Beiträge
Dachlenkungssteuerung in einer Industriehalle
Mit dem BCM-Sensor von Balluff die Effizienz steigern: Umfassende Lösung für Condition Monitoring
Kontinuierliche Überwachung eines Druckluftkompressors
Maßgeschneiderte Lösungen für Spitzenleistungen in der Automobilindustrie
Kontaktformular
Haben Sie Fragen oder Anregungen? Wir sind für Sie da.
Balluff GmbH
-
Schurwaldstraße 9
73765 Neuhausen a.d.F.