巴鲁夫成功通过了ISO 9001:2015认证

巴鲁夫成功通过了ISO 9001:2015认证

质量管理提前升级

Neuhausen a. d. F.:巴鲁夫有限公司作为传感器解决方案和系统行业中工业自动化领域的领先供应商,已经按照ISO 9001:2015标准成功改进了质量管理体系。巴鲁夫因此是该行业中第一批从以前的2008版本转换到最新版本的企业之一。

“我们的客户十分了解独一无二的巴鲁夫质量。同时他们也要求严苛并注重细节。通过及早获得ISO 9001:2015认证,我们自身对巴鲁夫质量的严格要求有了有力的论据,也有助于加深我们对此的理解”,巴鲁夫质量管理专员Peter Dolderer说道。显然,家族企业以客户为导向的定位在这里起了重要作用:按照客户需求进行质量管理标准升级,表明巴鲁夫坚定不移地满足甚至超出客户期望。

除了决定提前转换标准外,巴鲁夫也是企业规模方面的先驱者:16处生产基地通过了审查和认证。遍布全球的杰出核心团队通过巧妙的工作分配,完美掌控时间直至项目结束。团队内部的定期沟通和构建全球通信网络为此作出了重要贡献。巴鲁夫技术总监Michael Unger自豪地说“企业的每一员都全身心致力于实现最佳质量。”通过在注塑机中使用的模具ID,巴鲁夫开发了一种能够在缺陷真正出现之前就识别到它们的解决方案。模具不断经受磨损和污染,因此必须定期进行保养。

在许多情况下只有当生产的零件不再符合所需的质量标准或模具根本无法使用时,才会进行检查和保养。这时模具ID系统的优势就体现出来了,它能追踪注塑模具的使用情况并且及时通报必要的保养工作。此解决方案的核心组件是一个RFID数据载体。籍此为模具提供各种信息,例如使用期限和上次使用地点。

“就这样我们在市场上引领潮流”,巴鲁夫集中质量管理和环境负责人Christian Mair强调。“我们的卓越质量现在已通过第三方认证。提前认证获得了我们客户的积极评价。在这方面我们也十分乐意提供咨询并互相学习。”

与以前的版本相比,经过优化的质量管理标准设置了新的重点,并借此与世界市场上日益增长的复杂性和网络化相适应。例如,管理和沟通文化成为关注焦点。除了知识文献和资格证明外,客户、供应商、员工等不同合作伙伴的利益也得到重视和响应。

追求优异质量已牢固植根于巴鲁夫的企业价值观中。随着在全世界九处生产基地开展生产和研发工作,这家家族企业作出了一个全球性的质量承诺:通过遍布世界各地的销售、物流和服务网络满足每个市场的需求。大量严格的检验和标准 (其中包括ISO 9001:2015) 保证了产品具有稳定的高质量。

巴鲁夫成功通过了ISO 9001:2015认证
巴鲁夫集中质量管理和环境负责人Christian Mair对提前通过认证倍感自豪。

巴鲁夫公司介绍

巴鲁夫有限公司于1921年成立于Neuhausen a. d. F,目前在全球范围内拥有3000名员工,在创新技术、产品质量和客户服务方面声名遐迩。作为工业自动化领域的领先供应商,这家家族企业提供包含高品质传感器、识别和联网系统的全方位产品。巴鲁夫有限公司2015年营业额达3.66亿欧元。除了位于Neuhausen auf den Fildern的公司总部,巴鲁夫在全球还有多个生产和研发基地,在61个国家设立了分公司和代表处。这样可以确保全球客户快速获得产品并在本地直接享受优质的咨询和服务质量。