17.11.2023
Soluzione intelligente per il nuovo centro logistico
Balluff sta ampliando la sua sede di Veszprém, in Ungheria, con un centro logistico all'avanguardia. La tecnologia di magazzino completamente e semi-automatizzata garantirà in futuro l'approvvigionamento ottimale della produzione e la distribuzione ai centri di distribuzione regionali di Balluff. Lo specialista di sensori e automazione compie così il passo successivo verso il rafforzamento della propria rete produttiva e logistica globale.
Cerimonia di inaugurazione del nuovo edificio logistico Da sinistra a destra: Gyula Porga, Sindaco di Veszprém | Tamás Ötvös, Amministratore delegato, Balluff-Elektronika Kft. | Árpád Melles, ex Amministratore delegato, Balluff-Elektronika Kft. | Frank Nonnenmann, amministratore delegato e responsabile della catena di fornitura, Balluff GmbH | Zsuzsanna Deutsch, logistica, Balluff-Elektronika Kft. | Hondo Santos, responsabile della logistica, Balluff GmbH | Zsolt Kulcsár, responsabile delle operazioni, Balluff GmbH | Péter Ovádi, membro del Parlamento ungherese | Attila Nagy, sindaco di Csetény
Balluff ha ottenuto risultati record negli ultimi anni: lo specialista dei sensori e dell'automazione è in costante crescita a livello globale. Per questo motivo, quest'anno l'azienda ha rafforzato le capacità della propria rete produttiva e logistica: dopo l'espansione della produzione a Chengdu, in Cina, e l'apertura del nuovo stabilimento di produzione in serie ad Aguascalientes, in Messico, il 16 novembre Balluff ha inaugurato un nuovo centro logistico di 5.000 m² a Veszprém, in Ungheria. Con questi investimenti, Balluff sta creando le condizioni per garantire forniture regolari e tempi di consegna più brevi nelle sue tre principali regioni America, EMEA e APAC.
Magazzino intelligente
Con l'ampliamento del centro logistico di Veszprém, Balluff sta riunendo in modo centralizzato tre magazzini locali. Un nuovo capannone offre ora maggiore capacità a Veszprém. Questo comprende un magazzino di minuteria completamente automatizzato per componenti e semilavorati e un nuovo sistema di stoccaggio a corsie strette per pallet e merci lunghe. Entrambi i sistemi di stoccaggio consentono elevate velocità di traslazione e di sollevamento con un utilizzo ottimale dello spazio e possono essere ampliati in modo flessibile e rapido durante il funzionamento per adattarsi a un'ulteriore crescita.
Con il nuovo magazzino per minuteria, Balluff ha introdotto un sistema di stoccaggio intelligente e completamente automatizzato. "Con questa soluzione, i piccoli pezzi vengono stoccati in pile di contenitori senza spazi vuoti tra loro. Ciò significa che non si spreca spazio e si aumenta la densità di stoccaggio", spiega l'amministratore delegato Frank Nonnenmann. E aggiunge: "Questo ci permette di avere una capacità di stoccaggio quattro volte superiore nello stesso spazio rispetto alle soluzioni convenzionali".
Il sistema non è solo un punto di forza in termini di densità di stoccaggio, ma anche di velocità: robot ad alta velocità che scorrono su binari sopra l'area di stoccaggio trasportano i contenitori verso postazioni di lavoro ergonomiche in modo efficiente dal punto di vista energetico.
Una storia di successo ungherese
La produzione di Balluff a Veszprém è iniziata nel 1989 con bobine per interruttori di prossimità. Da allora, il sito è cresciuto costantemente ed è diventato il più grande dei tre siti di produzione in serie: Oggi, Balluff-Elektronika Kft. produce ogni anno più di 4,2 milioni di sensori, soluzioni di identificazione, componenti per la comunicazione industriale e la tecnologia di rete e altri prodotti. Dai prototipi e dalle pre-serie alla produzione di piccole e grandi serie, Balluff-Elektronika Kft. copre l'intero spettro produttivo.
"La fondazione della filiale ungherese nel 1989 è stato un passo coraggioso e importante che ha dato i suoi frutti", sottolinea Nonnenmann. Non è solo il numero di dipendenti ad essere cresciuto costantemente. Oggi Veszprém è anche la seconda base di sviluppo di Balluff. Iniziata con 13 dipendenti, Balluff-Elektronika Kft. impiega oggi circa 1.000 persone ed è cresciuta fino a diventare il quarto datore di lavoro più grande e più popolare della regione.
Informazioni sull'azienda Balluff
Fondata nel 1921 a Neuhausen a. d. F., Balluff, con i suoi 3900 dipendenti in tutto il mondo, è sinonimo di tecnologia innovativa, qualità ed esperienza intersettoriale nell'automazione industriale. In qualità di specialista leader nel settore dei sensori e dell'automazione, l'azienda familiare di quarta generazione offre un portafoglio completo di soluzioni di alta qualità per sensori, identificazione, reti e software.
Nel 2022, il Gruppo Balluff ha registrato un fatturato di circa 567 milioni di euro. Oltre alla sede centrale di Neuhausen a. d. F., Balluff ha sedi di vendita, produzione e sviluppo in tutto il mondo ed è rappresentata da 38 filiali e altre agenzie in 61 Paesi. Questo garantisce ai clienti una rapida disponibilità dei prodotti in tutto il mondo e un'elevata qualità di consulenza e assistenza direttamente in loco.