18.10.2023
Balluff si espande in CIna
Balluff ha ampliato il suo stabilimento cinese a Chengdu. L'azienda è operativa da quasi 20 anni nel Paese.
Il team di lavoro in Balluff (da sinistra): Xu Yan, l'amministratore delegato Oortwijn Erik, Wang Liting e He Wencheng.
All'inizio di luglio, Balluff ha inaugurato un nuovo edificio di 6.000 m² presso la sede cinese di Chengdu: la superficie di produzione aumenta così del 75% in un colpo solo e il volume di produzione può essere raddoppiato. Lo stabilimento di Chengdu è uno dei tre principali siti produttivi di Balluff, insieme ai due stabilimenti di Veszprém (Ungheria) e Aguascalientes (Messico). Solo qui Balluff produce più di 3.700.000 sensori induttivi e meccanici all'anno, oltre a sistemi di misurazione dello spostamento lineare per l'automazione industriale e altri prodotti. Un vantaggio della nuova area di produzione è che è stata progettata in modo universale e offre quindi una piena flessibilità per quanto riguarda le linee di prodotto e i prodotti che verranno fabbricati qui in futuro.
Completamente moderno
Nella progettazione del nuovo edificio, per Balluff era importante mantenere un aspetto olistico per l'intero sito. Per questo motivo l'azienda specializzata in sensori e automazione ha modernizzato anche il precedente complesso edilizio: "Abbiamo puntato su soluzioni sostenibili, soprattutto per quanto riguarda l'infrastruttura tecnica", spiega Frank Nonnenmann, che in qualità di amministratore delegato di Balluff è responsabile della creazione della rete produttiva e logistica globale. Anche nella fase di progettazione è stata prestata particolare attenzione alla logistica: Le aree di produzione precedenti e quelle nuove sono collegate da brevi percorsi di trasporto interno. L'introduzione di un sistema di assistenza digitale rende i processi nel magazzino a scaffale alto più intelligenti e veloci. Grazie alla tecnologia di produzione all'avanguardia, Balluff è diventa più flessibile: dal pezzo unico alla grande serie, tutto è possibile! Nonnenmann sottolinea i vantaggi delle diverse opzioni di produzione: "Grazie a questa forza in termini di varietà e precisione dei prodotti, l'espansione porterà a un maggior numero di componenti realizzati in loco, da cui i fornitori cinesi trarranno ulteriori vantaggi e potranno far crescere il loro business."
Balluff in Cina
Balluff è attiva in Cina da molto tempo: già nel 1994, l'azienda ha fondato la sua prima filiale di assistenza a Shanghai e, dal 1996, ha prodotto i suoi primi sensori a Chengdu tramite un partner esterno. Nel 2004, Balluff ha infine fondato la propria filiale a Chengdu e tre anni dopo ha aperto il proprio stabilimento. "Abbiamo svolto un lavoro pionieristico. Perché all'epoca era la prima azienda tedesca a produrre qui", spiega Erik Oortwijn, amministratore delegato di Balluff Sensors (Chengdu). Da allora, la città si è sviluppata fino a diventare il secondo centro economico della Cina occidentale. La città è in piena espansione. Per Oortwijn il fatto che Balluff abbia investito circa 50 milioni di RMB (circa 6,5 milioni di euro) nel nuovo edificio è un chiaro impegno nei confronti della Cina: "L'investimento in un edificio dice più di mille parole". Nonnenmann lo conferma quando descrive la strategia di Balluff per la Cina: "A nostro avviso, il mercato cinese dell'automazione della produzione continuerà a crescere costantemente per molto tempo. In questo mercato, dobbiamo e vogliamo essere presenti con la nostra filosofia di vicinanza al cliente". Il sito di Chengdu svolge un ruolo importante per Balluff: qui si producono innovazioni di prodotto non solo per il mercato cinese, ma per il mercato globale. Nella rete di produzione e logistica, la sede assume la funzione di fornitore regionale per la regione APAC e di stabilimento principale per i sensori induttivi.
Balluff come datore di lavoro
Come datore di lavoro, Balluff gode di un'ottima reputazione a Chengdu. "Abbiamo molti dipendenti di lunga data", dice Oortwijn. "Questo basso turnover è eccezionale per il mercato del lavoro cinese e dimostra la grande fiducia che Balluff si è guadagnata come datore di lavoro qui". I dipendenti si sentono apprezzati. Una dipendente di lunga data sottolinea che apprezza il fatto che Balluff investa nell'ulteriore sviluppo dei suoi dipendenti. Allo stesso tempo, l'azienda aumenta la produttività e la soddisfazione dei dipendenti. Come avviene ovunque in Balluff, ai dipendenti viene offerto un elevato grado di flessibilità e vengono create le condizioni per una buona collaborazione. Ad esempio, si presta attenzione a un buon equilibrio tra lavoro e vita privata per tutti i dipendenti e c'è un'ampia gamma di misure di team-building, come escursioni, serate barbecue o giornate in famiglia. "Questo riduce il livello di stress personale", sottolinea Wang Liting, responsabile della logistica a Chengdu. La politica di comunicazione dell'azienda è particolarmente apprezzata: Ci sono regole chiare e una comunicazione aperta al di là dei confini gerarchici. "Ogni dipendente si sente rispettato. Non importa quale posizione si ricopra: tutti sono importanti per il successo dell'azienda", così He Wencheng descrive la sensazione che si prova alla Balluff di Chengdu. Inoltre, i dipendenti di Chengdu apprezzano le buone condizioni di lavoro della sede. "Le attrezzature sono di alta qualità e vengono tenute aggiornate", sottolinea Peng Jin, team leader della produzione BNI. Di conseguenza, nel nuovo edificio è stato preso in considerazione anche un ampliamento delle infrastrutture per i dipendenti e sono stati previsti spogliatoi, aule di formazione o parcheggi. Balluff vuole ora trarre vantaggio dalla sua buona reputazione di datore di lavoro, perché con il nuovo edificio l'azienda sta creando 300 nuovi posti di lavoro che saranno occupati rapidamente.