Connecter

Veuillez vous connecter pour un calcul de prix individuel.

Mot de passe oublié?
INSCRIVEZ-VOUS COMME ENTREPRISE

Nous vérifierons si vous avez déjà un numéro de client chez nous afin de lier votre nouveau compte en ligne avec celui-ci.

S'inscrire

Contact & Support

Produits
Branches et Solutions
Services
Entreprise

01.09.2023

L'efficacité comme principe directeur

Développeur par passion : Christian Metzger travaille depuis 20 ans chez Balluff. Avec son équipe, il a développé de nombreux produits et technologies et a participé à l'établissement du standard industriel IO-Link. Son projet actuel : un "laboratoire à emporter" qui permet aux collaborateurs de travailler de manière flexible dans différents environnements.

L'efficacité comme principe directeur

Qu'il s'agisse de matériel, de firmware ou de logiciel : lorsqu'il s'agit de développement, Christian Metzger ne laisse personne indifférent. Il est Head of Firmware Platforms et, avec 20 ans de présence dans l'entreprise, il est un véritable vétéran de Balluff. Metzger a commencé à travailler chez Balluff dès ses études à l'université de Stuttgart. Au fil des années, il a appris à connaître le développement de l'automatisation industrielle sous toutes ses coutures, a travaillé sur de nombreux produits et technologies et a participé au développement du standard industriel IO-Link.

Aujourd'hui, cet ingénieur de formation représente Balluff au sein de la communauté IO-Link et dirige une équipe internationale de 13 développeurs. Ensemble, ils créent la base technique pour les produits Balluff. Ce qui accompagne Christian Metzger depuis le premier jour ? "Le thème de l'efficacité. Cela se retrouve dans toutes nos tâches de développement. Pourquoi faire les choses en double ou en triple si nous pouvons établir des standards judicieux et uniformes ?"


Toujours développeur dans l'âme - même dans son rôle de dirigeant, Christian Metzger aime encore bricoler lui-même.

Le succès grâce à l'engagement

Lorsque Christian Metzger a terminé ses études en 2006, il s'est d'abord lancé dans le développement RFID. Dès 2005, Metzger a participé à la communauté IO-Link, où des entreprises d'automatisation de premier plan ont développé ensemble le nouveau standard de communication. "C'était une période très passionnante", se souvient-il. "IO-Link est décisif parce qu'il nous permet de connecter facilement des capteurs et des appareils de différents fabricants. Cela nous a permis de rendre les systèmes d'automatisation beaucoup plus flexibles et efficaces".

Il a ensuite occupé des postes dans le domaine de la mise en réseau et du BTL, où Metzger a travaillé comme chef de projet partiel. Cette nouvelle responsabilité de direction ne lui était pas totalement étrangère : depuis sa jeunesse déjà, Metzger s'engage à titre privé dans le travail protestant pour la jeunesse dans sa ville natale de Calw, d'abord en tant que responsable des jeunes, puis comme trésorier et président. "Vous voyez, mes hobbies n'invitent pas forcément à la détente", dit-il en riant. "Mais c'est ainsi que je me sens le mieux : quand j'ai une tâche à accomplir, un problème sur lequel je peux bricoler. C'est vrai au travail comme dans la vie privée".


Une force d'innovation pour traverser la pandémie

Au début de la pandémie 2020, Christian Metzger a rencontré un défi qui semblait fait pour lui : "Du jour au lendemain, notre équipe a soudainement travaillé depuis son bureau à domicile", se souvient-il. "Il était clair pour nous qu'il s'agissait d'une mesure importante. Balluff voulait faire sa part pour lutter contre la pandémie". Mais il y avait un problème : les équipes de développement de micrologiciels travaillent avec des montages fixes et complexes qui ne peuvent pas être facilement transportés entre le laboratoire et le bureau à domicile. "La question cruciale était la suivante : comment pouvons-nous rester opérationnels sans enfreindre les règles de distance ou passer des heures chaque jour à monter et démonter des équipements ?" Chez Christan Metzger, une idée s'est formée : "J'ai réfléchi : comment reproduire l'environnement du laboratoire à une échelle très réduite ? Un laboratoire à emporter". La réponse : une valise de développement mobile, équipée selon les besoins et pouvant être utilisée sans problème à différents endroits - que ce soit au bureau, à la maison ou en déplacement. L'avantage décisif : "Notre valise est une solution standardisée", souligne Christian Metzger. "Au cas par cas, des solutions similaires existaient déjà auparavant. Mais maintenant, les développeurs ont la possibilité, à l'échelle de l'entreprise, d'adapter l'offre à leurs besoins et de l'utiliser".

Le projet actuel de Christian Metzger : la valise de développement, qui permet d'utiliser des montages complexes même en dehors du laboratoire.

Ce qui, de l'extérieur, ressemble à une valise de voyage robuste, peut être rempli d'outils de développement ultramodernes et transporté à volonté. L'intérieur de la mallette offre de la place pour toutes sortes de montages. Son design protégé contre les contacts accidentels garantit que les composants électroniques sensibles sont à l'abri des dommages et des perturbations. "La mallette permet à nos développeurs de travailler efficacement même dans des environnements non-laboratoires, sans enfreindre les directives de sécurité", explique Metzger.

Le processus de livraison est tout aussi efficace que la mallette elle-même : après qu'une présérie de 15 mallettes a été construite et testée, la mallette est officiellement entrée en production en mai 2023 dans trois tailles différentes.

La valise est très appréciée au sein de l'équipe : "On me dit régulièrement : "Pourquoi n'avons-nous pas pensé à cela bien plus tôt ?", raconte Christian Metzger. La mallette est également appréciée parce qu'elle ne résout pas seulement un problème de pandémie, mais aussi un problème d'efficacité : "Avant d'avoir la mallette, nos développeurs composaient eux-mêmes leurs superstructures. Autrement dit : choisir, commander, déballer, monter - ce processus peut être très parcellaire". Entre-temps, même les superstructures hautement spécialisées ne sont plus qu'à quelques clics : dans le Marketplace interne de Balluff, la mallette peut être configurée individuellement et commandée par les développeurs de toute l'entreprise.

"Si la mallette existe aujourd'hui sous cette forme, nous le devons directement aux équipes impliquées. Aux collaborateurs qui l'ont portée avec tant d'engagement de l'idée à la réalisation", résume Metzger. "Sans les nombreux esprits créatifs différents, cela n'aurait pas été possible : de la définition des exigences à la gestion des matériaux, en passant par le contrôle de sécurité".


"L'efficacité est essentielle dans le développement. Pourquoi faire les choses en double ou en triple si nous pouvons établir des normes utiles et uniformes ?"

Christian Metzger, Chef des plates-formes de microprogrammes


Un début de vie turbulent

Metzger dirige son équipe Firmware Platforms depuis 2018, où travaillent désormais treize développeurs - en partie au siège de l'entreprise à Neuhausen, en partie au sein du nouveau bureau de développement à Budapest. La tâche principale de l'équipe est de définir, de concevoir et d'implémenter le micrologiciel pour les produits Balluff. Ils développent des bibliothèques de code, des pilotes et des API qui aident les équipes de développement à intégrer des fonctions et des caractéristiques spécifiques dans le firmware des produits Balluff. Avec toujours un œil sur eux : Les exigences spécifiques des clients de Balluff, en termes de fiabilité et de sécurité des protocoles de communication.

Pour Christian Metzger, le chemin vers le poste de direction a été un défi d'un genre un peu différent : peu après la naissance de son deuxième fils, il a reçu un appel inattendu : "La naissance, la construction de notre maison, mon travail de jeunesse - j'étais en fait en plein dedans. Puis on m'a demandé si je voulais devenir responsable de l'équipe Firmware. Dans mon cœur, je savais directement : "Oui !"

Pourtant, le moment n'aurait pas pu être plus turbulent : Récemment, Christian Metzger avait commencé la rénovation et l'aménagement d'une ancienne maison à colombages qui allait devenir le nouveau foyer de la famille. "J'avais déjà des doutes. Mais je savais aussi que c'était une chance unique, qui correspondait à mes intérêts et à mes objectifs à long terme". Metzger décide de relever le défi malgré le niveau de stress et le travail sur la maison. "Jusqu'à présent, je ne l'ai pas regretté une seule seconde", résume-t-il. "C'était bien sûr une période stressante, mais j'ai toujours eu le soutien total de ma femme et de toute ma famille derrière moi. Lorsque j'ai exprimé mes doutes initiaux à Balluff, l'équipe s'est montrée très compréhensive et nous avons pu trouver une solution commune - je lui en suis encore reconnaissant aujourd'hui".

Metzger est resté fidèle à l'équipe depuis 2018 : "Aujourd'hui, j'assume bien sûr nettement plus de tâches de gestion que lorsque j'étais développeur", raconte-t-il. "Mais mon approche est toujours la même : je veux rendre les processus aussi efficaces que possible et nous rendre performants en tant qu'équipe. Avant, je gérais du code, aujourd'huigèreje fais travailler mon équipe. Je lui donne les moyens de faire du bon travail pour nos clients".

L'équipe Firmware Platforms travaille en étroite collaboration avec d'autres départements, tels que le développement de matériel, de logiciels et de produits, afin de garantir que les plateformes de micrologiciels répondent aux exigences des clients de Balluff.


Avec loyauté vers un avenir commun

Christian Metzger envisage l'avenir avec optimisme et dynamisme : "Il y a encore beaucoup à faire. Mon objectif pour les années à venir est de mettre en place notre équipe de manière à ce qu'elle fonctionne de manière autonome. Les thèmes du micrologiciel et de la standardisation ne me lâcheront certainement pas non plus - je vois là beaucoup de choses qui peuvent encore être faites.

Christian Metzger veut rester fidèle au secteur et à Balluff : "J'ai eu plusieurs fois la possibilité de changer", raconte-t-il. "La réflexion était certes là, mais je n'ai jamais voulu tout à fait lâcher prise. J'ai toujours considéré Balluff comme un employeur loyal et respectueux, qui m'a soutenu dans ma vie privée et professionnelle. Et c'est cette loyauté que j'aimerais rendre".

Devenez membre de l'équipe Balluff

Ensemble, faisons avancer les innovations
En savoir plus maintenant

Vous avez des questions ou des suggestions ? Nous restons à votre entière disposition.

Il y a plusieurs façons de nous contacter. Nous nous réjouissons de pouvoir vous aider.

Contactez-nous directement par téléphone : +41 32 366 66 77


Balluff AG

Zürichstrasse 23c
2504 Biel